This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DP83867IS:SGMII RX 接口差分输入摆幅和共模电压规格

Guru**** 2771075 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1131498/dp83867is-sgmii-rx-interface-differential-input-swing-and-common-mode-voltage-specifications

器件型号:DP83867IS

您好!

您能否分享 DP83867 SGMII RX 接口差分输入摆幅和共模电压规格?  

对于我们的信号完整性验证、我们希望验证相同的情况。

谢谢

路易

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Louis、

    下图显示了在具有高速差分探头的接收器引脚上测量的 SGMII 信令的眼罩要求。  

    同时确保符合以下规格

    谢谢、

    David

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 David:

    我有几个后续问题:

    1.您能告诉我共享眼罩规格的参考吗? 此眼罩规格是否由 TI 发布?

    该眼罩规格看起来与 SGMII 规格不同[ SGMII 规格表3中的输入差分阈值示例为+/-50mV;此外、SGMII 规格中未指定眼宽]

    串行 GMII 规范 v1.8

    我们将交流耦合 SGMII 线。 我们是否需要检查 DP83867 PHY 器件端 SGMII RX 线路上的任何共模电压?

    3.我在 SGMII 时序规格上不清楚

      1. 所有时序参数都是相对于 SGMII 时钟输出指定的。

    但我没有时钟输出。 我在4线 SGMII 接口模式下运行[时钟和数据恢复在 MAC 和 PHY 中执行、因此 计时不需要额外的差分对。]

    那么、在这里、我假设时序参数不适用。 您可以检查并确认吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Louis、

    让我与团队确认一下。 我会尽快回来。

    谢谢、

    David

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Louis、

    眼图模板是通过内部验证生成的、 可在 DP83TG720数据表中查看。 我仍在检查差异与标准。  

    2、 共模电压由 PHY 设置、无需检查。

    3.你是对的。 忽略参考时钟的规格、该规格仅适用于6线 SGMII。

    谢谢、

    David

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢 David。

    请求检查共享眼罩(来自  DP83TG720数据表) 与 SGMII 规范中指定的值之间的差异。

    1. SGMII 规范:在 SGMII 规范的表3中、输入差分阈值为+/-50mV。 [ DP83TG720数据表眼罩最小眼图高度为+/-100mV]
    2. SGMII 规范:在 SGMII 规范的表3中、输入电压范围 a 或 b 的最小值为675mV、1725mV。 这意味着最大眼图高度为2 *(1725mV - 675mV)=+/- 1050mV。  [ DP83TG720数据表眼罩最小眼图高度为+/-400mV]
    3. SGMII 规格: 表5、接收器交流规格、将设置和保持时间指定为100ps。 这意味着最小眼图宽度为200ps。[ DP83TG720数据表眼图模板眼图宽度在0V 时为440ps (0.55UI)、在+/-100mV 时为200ps (0.25UI)]

    作为参考、我已连接了我们在 DP83867 SGMII TX 引脚(DP83867的输入)捕获的眼图。 它违反 了 DP83TG720数据表眼罩。 但是、我们没有观察到任何错误。 请发表评论

    谢谢

    路易

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Louis、

    我正在检查此差异、下周将再次与您进行讨论。

    谢谢、

    David

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Louis、

    您链接的 Cisco SGMII 规范适用于时钟数据同步接口,不适用于嵌入式时钟模式。  

    相反 、请参阅 IEEE802.3标准的第70.7节、我们的规范是根据该节进行调整的。

    谢谢、

    David

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢 David。

    目前、PHY 引脚上的 SGMII TX 波形违反 了眼图模板(来自   DP83TG720数据表)。 我正在与 SOC 供应商核实是否有可能调整 SGMII TX 摆幅和预加重。

    但是、我要检查的问题很少:

     眼图模板(来自   DP83TG720数据表)指定眼图模板的最大高度为+/-400mV。 但是、IEE802.3 2018规范、第70.7.2节接收器特性、 表70–6—1000BASE-KX 的接收器特性指定了差分输入峰峰值振幅(最大值) 1600mV。 因此、 基于这一点、DP83867 SGMII 眼罩最大高度是否可视为+/- 800mV?

    我的 SGMII TX 眼图波形进一步附在下面。 它目前 违反 了眼罩(来自  DP83TG720数据表)。 但是、我在 SGMII 以太网传输数据中没有看到任何错误。

    请告诉我、如果您看到下面所示的 SGMII 眼图问题、以及违反屏蔽可能产生的影响(因为 我在 SGMII 以太网传输数据中没有看到任何错误)。

    谢谢

    路易

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Louis、

    让我与团队核实一下、下周早些时候再次与您联系。

    谢谢、

    David

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 David:

     

    在示波器上捕获 SGMII RX 眼图时、我们需要做的一个重要设置是影响捕获眼图的时钟恢复方法。 这些选项包括固定频率、一阶 PLL、二阶 PLL 等。

    此设置必须尽可能接近实际的接收器时钟恢复方法。

    您能否告知 DP83867 SGMII SerDes 收发器时钟恢复的近似时钟恢复设置–它是二阶 PLL 吗?

     

    此致
    路易

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Louis、

    我不熟悉此时钟恢复方法设置。 您在上面分享的眼图中使用了哪种设置? 您能否使用其他两种方法发送图像以查看影响?

    关于您之前的问题:

    我共享的 SGMII 眼图没有明确遵循任何标准、而是大致根据1000Base-KX 电气特性进行了调整、这是内部验证工作的结果。 因此、我们无法直接将其与特定值相关联。 如果您看到 BER 小于1E-12、则可以确信数据传输是稳定的。  

    谢谢、

    David

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    e2e.ti.com/.../SGMII_5F00_TXD_5F00_2ND_5F00_ORDER_5F00_PLL_5F00_CLK_5F00_RECOVERY.pdfe2e.ti.com/.../SGMII_5F00_TXD_5F00_CONSTANT_5F00_FREQ_5F00_CLK_5F00_RECOVERY.pdf

    尊敬的 David:
    我附上了两份眼图报告:

    眼图报告"SGMII_TXD_2nd 订单 PLL_CLK_recovery.pdf "选择时钟恢复作为二阶 PLL。

    眼图报告 "SGMII_TXD_CONSTANT FREQ_CLK_RECOVERSIE.pdf" 选择时钟恢复作为二阶 PLL。

     我们具有更清晰的眼图、将时钟恢复选择为二阶 PLL。

    示波器中的时钟恢复设置必须尽可能接近实际的接收器时钟恢复方法。

    请发表评论。

    谢谢

    路易

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Louis、

    根据我的有限理解、眼图不需要额外的时钟恢复方法。 恒定频率应该是可以的。

    但是、这种高速信号测量的收集并不重要、倾斜的眼图可能是执行捕获的方式造成的。 您能否给我发送一张设置图片、包括使用了哪种探头以及测量的完成位置?

    由于您没有看到任何错误、我没有理由相信这里有任何问题。 如果您与我分享您的布局以 提供一些信心、我可以查看您的布局。

    谢谢、

    David

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 David:

    在1.25Gbps SGMII 接口上、由于未发送单独的时钟、DP83867 Phy 器件必须从使用 CDR (时钟数据恢复 PLL 电路)接收到的串行数据中恢复 SGMII 时钟、并使用该恢复时钟在内部对数据进行采样。

    您能否与 PHY SGMII 收发器团队就此进行核实?

    • SGMII 接收器串行器/解串器 CDR PLL 是否可以由二阶 PLL 近似表示以用于观察眼图?

    示波器中的时钟恢复设置需要与 PHY SGMII SerDes 接收电路中使用的 CDR PLL 顺序相匹配。

    谢谢

    路易

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Louis、

    我们的眼图要求是原始测量要求、没有在示波器上进行任何校正。 您应该使用恒定频率设置(我假设这是默认设置)。

    这种测量很难收集、因此我猜测这里可能存在物理设置问题。 请给我发送一张设置图片、包括使用了哪种探头以及测量的完成位置。

    谢谢、

    David

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 David:

    我们将使用 Keysight 提供的 N2752A 6GHz 带宽差分有源探头、并直接在 DP83867 SGMII TX 引脚上进行探测。

    如前所述、与二阶 PLL 时钟恢复设置相比、具有恒定频率时钟恢复设置的眼图具有明显的眼罩违规。

    请告知是否存在使用 二阶 PLL 时钟恢复设置的问题?

    此致
    路易

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Louis、

    上面给出的眼图要求适用于原始测量、而不是具有某种校正的测量。 您违反了此要求、但由于我们有一定的裕度、因此可能不会看到错误。 请咨询 SGMII 链路的发送端以满足此眼罩要求。

    通常、我们使用1Mohm+探头、这可能不会产生影响、但您可以尝试不同的探头。 还请向我发送您的布局和设置图片。   

    谢谢、

    David