This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DP83TC811R-Q1:最大传输距离

Guru**** 1136280 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1160477/dp83tc811r-q1-maximum-transmission-distance

器件型号:DP83TC811R-Q1

大家好、

我想知道 TI 评估期间的最大传输距离。

我发现它在使用屏蔽电缆时传输40m 的距离。

100Base-T1是否具有100M 传输能力?

此致、

Kenji

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Kenji、

    最大电缆长度取决于多种因素、例如电缆类型/类别、连接器类型等 请自行执行测试以了解详情。 我们没有100m 电缆的验证数据。

    谢谢、

    David