This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] THVD1420:浪涌保护

Guru**** 2931100 points

Other Parts Discussed in Thread: THVD1420

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1160330/thvd1420-surge-protection

器件型号:THVD1420

您好!
在数据表中:SLLSEY3E–2018年5月–2019年5月修订

您会发现一个保护 THVD1420免受浪涌影响的应用:

R1是 CRCW0603010RJNEAHP、最大功率损耗为1/3W。
THVD1420的短路输出电流为250mA。
在短路情况下、两个电阻器中的损耗约为1.25W。
每个电阻器0.625W。

那么、该电阻器在发生浪涌时提供保护、但在信号线路短路期间会烧毁?
对吧?

BR Wilfried

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    是的、浪涌保护仅在浪涌时提供保护。

    如果您希望所有组件都能承受短路、则必须将其设计为250mA。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Wilfried、

    正确-如果要保护电阻器免受最坏情况下的短路电流的影响、电阻器上的额定功率需要达到250mA 水平。  

    最棒的

    Parker Dodson

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    为了维护我作为工程师的声誉、我现在必须说:


    这是论坛上的一个技巧问题(当然不是)。


    图5-1和图5-2很有帮助。


    驱动器输出电压降低- RESP。 增加-在80mA 输出负载下增加约1.3V。
    然后、两条直线以大约160mA 的电流(假定为线性进展)达到。
    这将是短路电流。

    但这可以是最大值 250mA。

    这意味着当电流为250mA 时、输出电压减少/增加2.5V。


    这对应于每个驱动器线路(在芯片中)中的10欧姆内部电阻。
    浪涌电阻器也有10欧姆。 如果短路电流仅为160mA、则电阻值为16 Ω。


    如果总线线路现在短路、每个内部电阻器和浪涌电阻器上的电压将下降1.25V。
    1.25V*1.25V/10 Ω= 0.156W

    因此、即使在短路情况下、1/3W 也足够。

    对吧?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    是的;如果没有电阻器、您只能获得250mA 的电流。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Wilfried、

    因此、是的-只有在没有电阻器的情况下才能达到250mA -甚至可能不会达到这么高的值(它的最大值)。 最大电流250mA 实际上意味着该器件符合 RS-485标准。  

    不过、话虽如此-您所做的线性近似值并不完全正确。 A/B 上的阻抗将根据电流和温度而变化、因为它是基于 FET 的驱动器。 它确实以线性方式工作-最高可达到通常超出正常工作范围的点(最小差分电阻为54欧姆或60欧姆+/- 10%)-所示图片显示了室温下的差分电阻为~30欧姆(2.4V @ 80mA)  这可能会随温度而变化 ,并且可能会随温度的不同而降低或升高。  

    简而言之,10欧姆电阻器上的功耗很可能不会超过1/3 W,但如果输出/输入阻抗较低,请按应用温度进行操作,则可能大于1/3W。

    如果您有任何其他问题、请告诉我。

    最棒的

    Parker Dodson