This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DS92LV0421:DS92LV041 (2)和 DS90UB927 (8) Q-Q1之间的差异

Guru**** 2770875 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1160491/ds92lv0421-differences-between-ds92lv041-2-and-ds90ub927-8-q-q1

器件型号:DS92LV0421

大家好、

我应该   能够        通过   DS92LV041 (2)很好地传输符合 IC 传输格式的同一信号 、 而 DS90UB927 (8) Q-Q1 无法  传输  该信号。

     您能否通过解释 DS92LV041 (2)和 DS90UB927 (8) Q-Q1之间的差异来提供帮助?

此致、

Don

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Don、

    FPD-Link 和通道链路非常相似、但适用于不同的行业领域。 FPD-Link III 器件根据汽车级规格进行制造和测试、而通道链路针对工业应用进行了优化。 这意味着它们具有不同 的设计规格 、即使 PCLK 的覆盖范围相似。 我发现的其中一个差异是 DS92LV042x 由 24位数据和3个控制信号组成、而 DS90UB92xQ 由35位帧组成。