This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] 下一代 TUSB7340

Guru**** 2908170 points

Other Parts Discussed in Thread: TUSB7340, TUSB7320

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1003079/next-generation-of-the-tusb7340

主题中讨论的其他器件:TUSB7340TUSB7320

我正在寻找替换 TUSB7340的 USB 3.0控制器。
即1x PCIe Gen2/3到2个 USB3.0或(USB3.0和 USB 2.0)端口。
您可以推荐 TI 器件型号吗?

谢谢、

Borri  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    TUSB7320呢? PCIe Gen2至两个端口 USB2/USB3

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Borri、

    请注意、TUSB7340和 TUSB7320都是 NRND。  目前我们没有开发任何新的 USB 3.x 控制器。

    此致、

    JMMN

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢 JMMN。 因此、TI 没有提供任何解决方案。

    我找到了另一家仍然可以保证支持新设计的供应商。  

    此致、


    Borri