This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DS160PR410:SN65LVPE504和 DS160PR410之间的差异

Guru**** 2826755 points

Other Parts Discussed in Thread: SN65LVPE504, DS160PR410, DS50PCI401, DS50PCI402, DS80PCI402

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1001255/ds160pr410-difference-between-sn65lvpe504-and-ds160pr410

器件型号:DS160PR410
主题中讨论的其他器件:SN65LVPE504DS50PCI401DS50PCI402DS80PCI402

你(们)好  

SN65LVPE504 (PCIe Gen2有限转接驱动器)与 DS160PR410 (线性转接驱动器)有何区别?

如果我们的情况是根端口(Gen3)到终端设备(Gen 2),哪一个适合我们的应用?

谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Gareth、

    DS160PR410是最新的 PCIe 线性转接驱动器之一。 该器件具有线性度和带宽、可支持多达 PCIe 第4代。 对于 PCIe Gen3和4、建议考虑使用 DS160PR410。 此外、该器件已在 PCIe 集成商列表中-这意味着它已通过所有 PCIe 协议要求。

    此致、Nasser

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好

    源根端口为第3代、但建议使用第2代器件

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Gareth、

    由于终点是 Gen2、因此您可以使用 LVPE504。 PR410根据需要提供未来的升级平台。 但对于该应用、LVPE504也能做到这一点。

    此致、Nasser

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好

    谢谢你。 是否有 SN65LVPE504的参考原理图?  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Gareth、

    LVPE504是一款成熟的产品、数据表是我唯一知道的文档。 此外、请注意 DS50PCI401/402具有相同的功能。 如果您愿意、可以查看此器件的 EVM 原理图以获取指导。 请在下方注意此器件 EVM 的链接:

    https://www.ti.com/lit/ug/snlu077/snlu077.pdf?ts=1621354972926&ref_url=https%253A%252F%252Fwww.ti.com%252Fproduct%252FDS50PCI402%253FkeyMatch%253DDS50PCI402%2526tisearch%253Dsearch-everything%2526usecase%253DGPN

    此致、Nasser

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好

    1由于客户的应用是第3代作为源、第2代作为器件、因此建议使用第2代还是第3代线性转接驱动器?

    1-1. 如下图所示、如果源极为第3代、线性转接驱动器是否会在第3代之后从第3代流出? 那么、它将在与器件通信后成为第2代吗? (对吗?)

    1-2. 如下图所示、如果源极在 Gen2线性转接驱动器输出后为 Gen3、它是否会成为 Gen2? (对吗?)

    DS50PCI402建议使用这个吗? 我们看到冯云可以同时使用四车道双程行车线

    3.询问 DS50PCI402和 DS80PCI402是否引脚对引脚? 差异仅在第2代和第3代中?

    4.是否有任何 Gen2线性转接驱动器?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Gareth、

    LVPE504或 DS50PCI402是物理层0器件。 这意味着它们为传输介质提供了电气接口。 在 PCIe 应用中、方框图最右侧的根端口和器件会协商数据速率。 LVPE504或 DS50PCI402与模拟缓冲器相同、不参与这些协商。  LVPE504和 DS50对这些谈判是透明的。

    在上面的方框图中、PCIe 协议协商后、可能存在 Gen2或 Gen1最终数据速率。

    DS50和 DS80器件之间存在引脚差异。 请注意引脚24至27。

    线性转接驱动器主要面向 PCIe 第3代和更高版本。 请注意、DS160PR410等 PCIe Gen3线性转接驱动器也用于 Gen2应用。

    此致、Nasser   

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好

    DS50PCI401添加了 EVM 原理图、还有其他参考原理图吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Gareth、

    不是现在。 我们可以在您的原理图准备就绪时查看您的原理图。

    此致、Nasser

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好  

    明白了,谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    关闭此案例。