This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SN75DP130:无信号显示

Guru**** 2854630 points

Other Parts Discussed in Thread: SN75DP130

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1002371/sn75dp130-display-no-signal

器件型号:SN75DP130

缺陷:DP2DATA_RD 电压输出高电平(1.1V)、正常输出为0.8V

故障率为10%。

我们进行了 ABA 交叉检查。

编号:CS0522713

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    ABA 交叉检查是否显示设备或电路板之后出现故障? 如果 ABA 检查随设备进行、您可以联系当地的 TI FAE 来启动 FA 流程吗?

    谢谢

    David  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    HPD_SNK 是否被驱动为高电平以用于良好和不良单元?  

    您是否有可用于探测输出的示波器? 您是否在 DP130输出上看到任何信号?

    如果您更换电缆(长或短)、您是否会看到视频输出?

    谢谢

    David

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    HPD_SNK 是否被驱动为高电平以用于良好和不良单元?  

    Jabil:是的、 对于正常板和故障板、HPD_SNK (引脚11)信号都是高电平(3.3V)测量的、

    您能否提供有关导致设备故障、电源循环、拔下/插入电缆的情况的更多详细信息?

    Jabil:装置在启动时失败、通过电路板显示无显示信息(请参阅下图)、使用相关电缆和连接器进行检查是否正常、 重新插入电缆可能会显示显示窗口。 但重新启动电源后、故障再次显示、与电缆接触无关。

    我们更换了材料   SN75DP130 然后可以使用新组件解决故障、 如果我们将缺陷材料放在其他电路板上、则再次显示相同的故障。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    插孔

    如果您可以通过拔下/插入电缆来显示窗口、则设备本身看起来正常。 您是否有可用于探测输出以进行进一步验证的示波器?  

    这是拉电流还是灌电流应用? 您是否有 DP 协议分析器来解码 DP 链路训练?

    谢谢

    David

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我们在    IOM 上测量了 HPD _SNK (绿色)、HPD_SRC ((红色)、P3V3 (蓝色)、请查找以下信息:

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

     通过 IOM

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

     通过 IOM

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

     发生故障的 IOM

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    插孔

    我看到 HPD_SNK 在3.3V 之前变为高电平、您是否可以通过某种方法进行更改、以便在3.3V 稳定后 HPD_SNK 变为高电平?

    另请确保3.3V 和 RSTN 遵循 第11.1节 SN75DP130电源定序中的要求。

    谢谢

    David