This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SN65DPHY440SS:TI sn65dphy440ss MIPI (DSI)原理图设计回顾

Guru**** 2943350 points

Other Parts Discussed in Thread: SN65DPHY440SS

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1005311/sn65dphy440ss-review-of-ti-sn65dphy440ss-mipi-dsi-schematic-design

器件型号:SN65DPHY440SS

您好,请帮助查看 sn65dphy440ss 的原理图设计、我们的设计与 Longxun lt9211搭配使用、请确认、谢谢。

随附为 lt9211规格和原理图、请检查。

e2e.ti.com/.../LT9211_5F00_Datasheet_5F00_R2.5.pdfe2e.ti.com/.../D0231_5F00_LT9211_5F00_V1.0.pdfe2e.ti.com/.../D0231_5F00_SN65DPHY440SS_5F00_SCH_5F00_V1.0.pdf

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    我会将 C3009更改为0.22uF、否则原理图的 DPHY440部分看起来是正确的。

    谢谢

    David