This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMDS171:输出侧的反极性连接

Guru**** 2925550 points

Other Parts Discussed in Thread: TMDS171

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1005089/tmds171-reverse-polarity-connection-on-output-side

器件型号:TMDS171

大家好、

我的客户希望交换显示屏输入前的 TMDS 信号线。 TMDS171是否支持输出侧及以下各项的反极性连接?
据我了解、这种用例中没有问题、因为 TMDS171不会监控任何 TMDS 协议、但让我在情况下进行确认。

此致、

Takashi Onawa

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Onawa-San

    我不认为这是一个问题、请将 SWA/POL 保留为 NC 以进行正常运行。

    谢谢

    David

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、David - San、

    感谢您对此做出及时响应。

    抱歉、我今天收到了有关客户换路的另一个问题。

    他们希望交换输入通道以在输出侧获得首选通道顺序、如下所示。 是否可以交换输入通道顺序?

    根据数据表中的功能方框图、它看起来 CLK 通道具有信号检测功能、因此我不确定是否可以。

    此致、

    Takashi Onawa

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Onawa-San

    否、 交换功能仅更改输入引脚。 输出是固定的。

    谢谢

    David