This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] THVD1452:与电压电平(VOH、VOL)相关的查询

Guru**** 2782615 points

Other Parts Discussed in Thread: THVD1452

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1004995/thvd1452-query-related-to-voltage-level-voh-vol

器件型号:THVD1452

你好!

我在设计中使用 THVD1452 RS-485收发器 IC。

IC 数据表中指定的电源电压范围为-> 3V 至5.5V 电源电压。

我使用3.3V 电源运行该 IC。

我想知道3.3V 电源下的 VOH 和 VOL 电压电平。 在数据表中、它们仅指定了5V 电压。 (第7.7节电气特性)

那么,3.3V 的电压电平(VOH 和 VOL)是多少?  请传达。

此致、

Rohidas。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    只有典型值仅适用于5V。最小值和最大值均在整个 VCC 范围内。

    (在任何情况下、您的负载都可能远小于8mA。)

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Rohidas、

    Clemens 的答案是正确的-请注意电气特性部分的开头:

    VOL 值是在不依赖 VCC 的情况下定义的、因此、假设满足建议的工作条件、0.4V 仍然是最大值。 对于 VOH、它依赖于 VCC、因此最小值为 VCC - 0.4V、或者在3.3V 电源的情况下为2.9V。

    最棒的

    Danny

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Danny:

    对于 VOH、我的 Vcc 为3.3V。 VCC 容差为3.3V±5%。 因此、最坏情况 Vcc (最小值) = 3.135V

    即 VOH (最小值) = 3.135V - 0.4V = 2.735V。

    我的 MCU VIH (最小值)  = Vcc (最大值) * 0.8 = 3.465V * 0.8 = 2.772V

    根据设计 要求-> VOH (最小值) > VIH (最小值)

    但是、它不符合我的设计要求。 请进一步指导。

    此致、

    Rohidas

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    VOH (min)值适用于8mA 负载。

    您的 MCU µA 是高阻抗 CMOS 输入、泄漏电流非常小、因此压降将远小于0.4V。例如、8 μ A 的泄漏电流将导致 VOH (min)为 VCC - 0.0004V

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Rohidas、

    克莱明在这里有一个很好的观点。 虽然所有最坏情况值看起来都不符合要求、但一些最坏情况只在可预测的条件下发生、例如输出电流非常大。 由于此输出引脚上的唯一负载是 MCU 的数字输入、可能泄漏电流很低(远小于8mA)、因此输出电压将非常接近 Vcc。  

    此致、
    Eric Schott