This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SN65HVD230Q-Q1:将 SN65HVD230Q-Q1与微控制器连接的参考设计

Guru**** 2650475 points

Other Parts Discussed in Thread: SN65HVD230Q-Q1

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1005193/sn65hvd230q-q1-reference-design-to-interface-sn65hvd230q-q1-with-microcontroller

器件型号:SN65HVD230Q-Q1

请分享将 SN65HVD230Q-Q1与微控制器连接的参考设计。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Amit、您好!

    我们没有适用于3.3V CAN 的专用参考设计。 但是、该收发器的电气连接并不复杂。 信号输入和输出 D 和 R 可直接连接到3.3V MCU 以驱动和接收 CAN 数据。 如果不需要斜率控制、模式控制 RS 引脚也可以直接连接。  

    如果您有任何疑问、请告诉我。

    此致、
    Eric Schott

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢 Eric