This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DS50PCI401:布局问题

Guru**** 2837190 points

Other Parts Discussed in Thread: DS50PCI401, DS160PR410

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1005115/ds50pci401-layout-question

器件型号:DS50PCI401
主题中讨论的其他器件: DS160PR410

你(们)好

下图是我的方框图。 我正在设计采用 FR4 4层 PCB 的 PCIe 附加卡。


整个系统在 CPU TX 端具有0.22uF 电容器、根端口可以支持 Gen3 x8信号、而附加卡上的终端设备仅支持 Gen2 X4信号。
我想将 DS50PCI401用于附加卡。
我在数据表上没有看到任何布局建议。
1.我想知道 DS50PCI401是否有布局指南?
2.在我的图片中、节点 A 的 TX 或 RX 侧(PCIe 插槽和转接驱动器之间)是否需要任何电容器? 如果需要电容器、建议使用什么值?
3.在我的图片中、节点 B 的 TX 或 RX 侧(转接驱动器和器件之间)是否需要任何电容器? 如果需要电容器、建议使用什么值?
4.在节点 A (PCIe 插槽和转接驱动器之间)、布线长度的最小和最大限制是多少?
5.在节点 B (转接驱动器和器件之间)、布线长度的最小和最大限制是多少?
6.转接驱动器的推荐位置在哪里? 设备或插槽附近? 由于附加卡的尺寸不是很大、放置位置是否不重要?
7.根据数据表、可以设置许多硬件引脚、例如 EQ 电平、去加重电平等 我想知道我是要将高电平设置为1还是将低电平设置为0、电阻器 pu 的值是多少? 还是 PD?
8.是否有任何需要注意的重要布局建议?

非常感谢。