This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SN65DSI86:SN65DSI86

Guru**** 2526920 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1005212/sn65dsi86-sn65dsi86

器件型号:SN65DSI86

尊敬的 TI 团队:

 

我想问您几个 CSR 寄存器的相关问题、编程指南和数据表都没有介绍这些寄存器。

这些寄存器是 MVID 和 NVID;不清楚这些寄存器的值是如何为特定应用定义的、这些寄存器的含义以及该值如何根据不同的 eDP 面板进行更改。

此外、如果错误的值可能导致 eDP 通信导致错误的面板图像、我希望接收信息。

在我们的内部测试中、我们注意到在出现空白屏幕时的以下寄存器值:

0x40 = 01;0x41 = 00

当右侧图片显示到面板中时、会显示一个不同的值:  

0x40 = 64或69

0x41 = 46

非常感谢您的支持。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    有关 MVID (视频为 m value)和 NVID (视频为 n value)的详细信息、请参阅 DisplayPort 规格。 但是、要调试空白屏幕问题、最好读取 DSI86状态寄存器0xF0到0xf8。

    我将调试空白屏幕的常见问题解答汇总在一起、请访问此链接: https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/945403/faq-sn65dsi86-sn65dsi86-black-screen-debugging-guide

    如果您启用了彩色条,则该颜色条在这种特定情况下是否起作用?

    谢谢

    David

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 David:

    感谢您的快速回复。

    是的、当出现故障的黑屏时、如果我们启用测试图案、则色条工作正常。

    这就是我们在第一阶段排除了 eDP 接口问题的原因、但我们发现这些寄存器值在工作条件下与错误条件下不匹配的原因。

    您是否建议调查0x40和0x41寄存器或关注状态寄存器0xF0至0xf8?

    非常感谢、

    Lorenzo

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 David:

    感谢您的快速回复。

    是的、当出现故障的黑屏时、如果我们启用测试图案、则色条工作正常。

    这就是我们在第一阶段排除了 eDP 接口问题的原因、但我们发现这些寄存器值在工作条件下与错误条件下不匹配的原因。

    您是否建议调查0x40和0x41寄存器或关注状态寄存器0xF0至0xf8?

    非常感谢、

    Lorenzo

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Lorenzo

    如果色条工作正常、则 eDP 侧正常。 我将重点介绍 DSI 方面。 具体而言、我将查看寄存器0xF0、0xF1、0xF2、0xF3、0xF6、 和0xF7、用于解决 DSI 接口的任何问题。

    谢谢

    David