This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TS3USB31:输入和输出的极性是否重要?

Guru**** 2897330 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1005191/ts3usb31-is-the-polarity-of-the-inputs-and-outputs-important

器件型号:TS3USB31

1.我有一个 PCB 布局、其中 D+通过引脚5和6布线(这些引脚在芯片上标记为 D-引脚)。  反之亦然。  我这样做是为了在狭小空间内进行布局考虑。  这种反转会导致此芯片或信号完整性问题吗?

2.在另一个设计中、我使用此芯片中断串行数据线路、其中两个信号都是正电压。  这是否是此芯片的可接受用途?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    1:只要在两侧交换、就可以正常工作。

    2:您能解释更多吗?