This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DS280BR810:EEPROM 存储器大小

Guru**** 2924480 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1005154/ds280br810-eeprom-memory-size

器件型号:DS280BR810

尊敬的支持团队:

数据表 P.17规定:"最大 EEPROM 大小为8KB (1024 x 8位)。"
近年来、较小的内存大小 EEPROM 很难获得。
我正在考虑使用容量超过的 EEPROM (例如128kB 或256kB 器件)。 使用是否有任何问题?

根据数据表中的图5、对" 8位 SMBus 地址:0xA0 "进行了说明。
7bit_address [1010000]+读取/写入选择[0]=[10100000]= 0xA0 (位于8位)
正确吗?

此致、
Takahashi Hirokazu

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    可使用256KB EEPROM。 请参阅以下链接中的 EEPROM 应用手册以获取进一步的指导。

    https://www.ti.com/lit/an/snla244/snla244.pdf

    请参阅下表、其中显示了7位版本与8位版本的 SMBus 从地址

    ADDR_3

    ADDR_2

    ADDR_1

    ADDR_0

    SMBus 写入地址

    7位 SMBus 地址

    0

    0

    0

    0

    0x30

    0x18

    0

    0

    0

    1

    0x32

    0x19

    0

    0

    1

    0

    0x34

    0x1a

    0

    0

    1

    1

    0x36

    0x1b

    0

    1

    0

    0

    0x38

    0x1c

    0

    1

    0

    1

    0x3a

    0x1d

    0

    1

    1

    0

    0x3c

    0x1E

    0

    1

    1

    1

    0x3E

    0x1f

    1

    0

    0

    0

    0x40

    0x20

    1

    0

    0

    1

    0x42

    0x21

    1

    0

    1

    0

    0x44

    0x22

    1

    0

    1

    1

    0x46

    0x23

    1

    1

    0

    0

    0x48

    0x24

    ADDR_3

    ADDR_2

    ADDR_1

    ADDR_0

    SMBus 写入地址

    7位 SMBus 地址

    1

    1

    0

    1

    0x4a

    0x25

    1

    1

    1

    0

    0x4c

    0x26

    1

    1

    1

    1

    0x4e

    0x27

    谢谢、

    Rodrigo Natal