This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DS125DF1610建议的配置参数和配置指南

Guru**** 2392095 points
Other Parts Discussed in Thread: DS125DF1610

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1004734/ds125df1610-recommended-configuration-parameters-and-configuration-guide

器件型号:DS125DF1610

您好的团队,

 我们的一位客户在 其工业路由器项目中使用 DS125DF1610。

项目结构已推迟:

 

 它们没有 DS125DF1610 EVM,、因此无法使用 Sigcon architect 生成和 仿真 配置参数。

 我们能不能帮助他们提供 有关延迟参数的建议配置?

 BTW,我们是否可以共享配置 指南?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    添加他们使用 过的信道

    belding 是第三方 仿真结果、使用默认参数作为参考

     最长的 TX 通道眼图

     最短的 TX 通道眼图

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    客户仍可在演示模式下使用 SigCon Architect DS125DF1610 GUI 配置文件、在不使用 EVM 的情况下生成所需的重定时器配置。

    • 对于 SFI 出口重定时器、我建议不要应用 Tx FIR 前体或后体、并根据数据表确定重定时器 VOD 为600mVpp。 客户可以使用默认的 Rx EQ 调整模式= 1 (即通道寄存器0x31 = 0x20)
    • 对于 SFP 入口重定时器、客户可以通过通道寄存器0x03设置 ADAPT 模式= 0x00并强制 CTLE = 0x00

    谢谢、

    罗德里戈

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢,Rodrigo,我们能否向 客户分享配置指南?客户没有 DS125DF1610 EVM,因此他们无法使用 Sigcon architect 生成和 仿真 配置参数。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    请参阅随附的示例 SigCon Architect GUI 配置文件。

    • 在该文件中、通道0A 和0B 已配置为10.3125G CDR 速率
    • 通道0A 具有 SFI 出口的示例设置
    • 通道0B 具有 SFI 入口的示例设置

    谢谢、

    Rodrigoe2e.ti.com/.../DS125DF1610_5F00_SFI_5F00_example_5F00_0A_5F00_0B.cfg