This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DS90UB948-Q1 GPIO 控制

Guru**** 2995100 points

Other Parts Discussed in Thread: ALP, USB2ANY

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/999654/ds90ub948-q1-gpio-contral

主题中讨论的其他器件:ALP、 USB2ANY

大家好、团队成员

  我们有以下问题:
我们希望通过9499的 GPIO 控制屏幕的上电序列、但947/949端的相应 GPIO 未连接到 CPU。 我们能否通过 IIC 配置947/949、然后使用 FPD-Link 至948来控制948 GPIO?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Jinsheng、

    是的、这是可能的。 您可以使用949侧的 I2C 将948 GPIO 设置为输出、然后将 GPIO 上的值设置为0或1。

    请参阅948上的寄存器0x1D 和0x1E。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    控制面板的时序需要6个 GPIO 端口。 是否可以将 GPIO0-GPIO7配置为本地输出 、以控制面板的时序  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    可以、您可以使用 GPIO0-3和 GPIO5-8。 请参见寄存器0x1D - 0x21

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、我们要使用 DS90UB948调试 LCM、我们需要将948设置为自检模式以输出 LVDS 信号。 我如何?它

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    最简单的方法是使用我们的 ALP 软件。

    否则、请参阅此 应用手册。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、我想问、计算机和 UB948 I2C 直接使用哪种连接器?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Jinsheng、

    948 EVM 使用 USB 连接。 您可以在此处使用 EVM 吗?

    此致、

    Casey  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

        是否有 ALP 操作的相关文档?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Jinsheng、

    ALP 是一种简单的工具、因此我们没有相关文档。 不过、您可以在 ALP 工具的帮助/ ALP 帮助下找到一些说明和有用提示

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、因为我们没有 EVM 板、所以我们使用的是我们自己制作的单个板。 我想通过 I2C 访问 UB948寄存器。 有办法吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    要使用 ALP、您将需要 USB2ANY 或 Aardvark。

    如果您不想使用 ALP、则可以使用任何允许您访问 I2C 总线的工具。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    如果使用 ALP、是否必须使用 USB2ANY 或 Aardvark? 是否可以使用其他 USB 转 I2C 工具?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    ALP 仅支持 USB2ANY 和/或 Aardvark。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,

       我们有 DS90UB925 EVM 板、但没有 USB 驱动程序。 是否可以发送链接以下载驱动程序软件?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Jinsheng、

    925 EVM 上没有 MSP430 uC、 因此请参考这些线程来解决您的问题。

    https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/710921/ds90ub928qevm-nsc-usb-nano-for-windows-10/2625328#2625328

    https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/763179/ds90uh925qsevb-dev-board-device-appears-but-dev-board-doesn-t-appear-in-alp

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、我们使用 DS90UB925 EVM 板并通过 FPD-link 连接到 DS90UB948板、但 ALP 可识别 DS90UB926、I2C 地址为0x00、请参阅图片、您有什么建议吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    925 FPD-LINK 连接到948 RIN0+/RIN0-

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Jinsheng、

    如果您将 PC 直接连接到948 EVM、您是否看到地址正确的正确器件?

    对于我来说、如果我将925 EVM 与948配对、我可以通过925 ALP 看到两个正确的器件。 请参阅屏幕截图!

      

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

       我们没有948 EVM,只有925 EVM,因此 PC 无法直接连接到948 EVM。 您能告诉我您一侧的948 EVM 和925 EVM 的实际配置吗? 例如 IDX MODE_SEL0 MODE_SEL1

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    这些是默认值。 我没有改变任何东西!