This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS65988:是否可以将 TPS65988DH 用作单端口部件?

Guru**** 2590580 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1004908/tps65988-ok-to-use-the-tps65988dh-as-a-one-port-part

器件型号:TPS65988

由于 TPS65987DDH 库存短缺、我计划改用 TPS65988DH。 但是,产品只有一个端口。 是否有人可以确认此器件将按照设计在引脚45、46和47保持打开/未承诺状态下工作? 谢谢你。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Jordan、

    它应该起作用。 为了避免意外中断、请使用 GUI 禁用器件配置设置中的端口。

    供参考、88DH 可以支持87仿真模式、使未使用端口的内部电源路径可用于端口0。 要启用此功能、请在  寄存器0x27中设置位87仿真模式、 并将 Vbus1 - Vbus2短接。  

    谢谢

    普拉吉斯