请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:TPS65988 由于 TPS65987DDH 库存短缺、我计划改用 TPS65988DH。 但是,产品只有一个端口。 是否有人可以确认此器件将按照设计在引脚45、46和47保持打开/未承诺状态下工作? 谢谢你。
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
由于 TPS65987DDH 库存短缺、我计划改用 TPS65988DH。 但是,产品只有一个端口。 是否有人可以确认此器件将按照设计在引脚45、46和47保持打开/未承诺状态下工作? 谢谢你。