This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DS16F95QML-SP:浮点数据输入/接收器输出

Guru**** 2925550 points

Other Parts Discussed in Thread: DS16F95QML

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1004559/ds16f95qml-sp-floating-data-input-receiver-output

器件型号:DS16F95QML-SP
主题中讨论的其他器件:DS16F95QML

尊敬的 TI 团队:

对于我们的航天项目、我们计划使用两个 DS16F95QML 收发器来实现2个 A/B 对上的全双工 RS485:
-一个处于"仅接收器"模式(DE/RE_N 接地)
-另一个处于"仅发送器"设置中(DE/RE_N 连接到我们的 FPGA TX_EN 线路)

原因是没有航空级 单 通道 RS485发送器或接收器、只有4个通道。

是否应下拉"接收器"的驱动器输入(DI)?
同样、是否应下拉"发送器"的接收器输出(RO)?

最棒的
查尔斯

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    查尔斯

    由于"收发器"的驱动器输出具有高阻抗、因此驱动器输入不应起作用(上拉或下拉)。 接收器输出通常被上拉以生成一个恒定高电平(UART 空闲/停止)。