This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DP83847:推荐的磁性元件

Guru**** 2763585 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1004153/dp83847-recommended-magnetics

器件型号:DP83847

是否有针对数据表第3.5节中列出的磁性元件的更新建议?  我的客户报告列出的组件不可用或已停产。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Mark、您好!

    我们尚未建立 此器件磁性元件的推荐器件型号更新列表。 每个用户应用都不同、应测试所选的磁性元件是否具有所需的功能。

    谢谢、

    利斯尼

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好,Lysny

    感谢您的评论。 我有点期待这种情况。   对于如何选择匝数比不超过1:1的替代磁性元件、是否有任何建议?

    还有其他一些问题我将离线回答。   

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    是的,让我们离线继续:)