This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SN65LVDS050-EP 发生的任何事情

Guru**** 2874030 points

Other Parts Discussed in Thread: SN65LVDS31, SN65LVDS33, SN65LVDS179-EP, SN65LVDS051-Q1, SN65LVDS050-Q1

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1004526/whatever-happened-to-the-sn65lvds050-ep

主题中讨论的其他器件:SN65LVDS31SN65LVDS33SN65LVDS179-EPSN65LVDS051-Q1SN65LVDS050-Q1

我正在寻找 EP (或 SEP) LVDS 驱动器和接收器组合、以与 SpaceWire 协议配合使用、该协议每端口需要2个400Mbps 驱动器和2个400Mbps 接收器。  该原型采用 TSSOP16封装的 SN65LVDS31和 SN65LVDS33器件、这些器件也可用于 EP -但 EP 器件采用更大的 SOIC16封装。  这对我的多端口设计来说并不方便。

我遇到了 SN65LVDS179-EP、其数据表规格为 TSSOP16中的 SN65LVDS050-EP、但这未列在2020年12月可订购器件表中。  此外、179系列没有最初吸引我到33的共模输入容差。

在具有 EP、SEP 或至少 AEC Automotive 等级的 TSSOP16或更小版本中、我是否需要考虑有用的器件?

非常感谢您的关注。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Simon、

    看起来该器件从未发布。  不过、SN65LVDS050-Q1、SN65LVDS051-Q1和 DS90LV049-Q1符合汽车标准、具有相同的功能、并可在 TSSOP16中使用。  

    此致、

    I.K.