This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SN65DSI84:MIPI-DSI 转 LVDS 设计查询

Guru**** 2539500 points
Other Parts Discussed in Thread: SN65DSI84

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1004737/sn65dsi84-mipi-dsi-to-lvds-design-query

器件型号:SN65DSI84
主题中讨论的其他器件: DSI 调谐器

您好、先生、

我们公司目前正在开展 RFI 项目、
其内核将使用 NXP i.MX8M Mini ARM 处理器、
我们 计划使用 SN65DSI84ZXHR 将 MIPI-DSI 转换为 LVDS、以连接到 LCM 模块。
系统将来将使用 Linux 基础操作系统。

请帮助检查以下问题并提供意见、谢谢。

1)。 SN65DSI84ZXHR IC 内是否有固件代码?

2)。 SN65DSI84能否通过连接到处理器的 I2C 总线来调整显示设置寄存器?

3)。 TI 将来是否会为 Linux 驱动程序提供软件支持?

4)。 TI DSI 调谐器实用程序是否支持 Linux 操作系统?