This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TUSB2E22:支持寄存器访问协议(RAP)功能

Guru**** 2901860 points

Other Parts Discussed in Thread: TUSB2E22

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1004723/tusb2e22-support-register-access-protocol-rap-function

器件型号:TUSB2E22

您好、TI 支持团队、

根据规范、鉴于寄存器访问协议(RAP)是可选的、 因此系统架构和实施可确保是否需要 RAP

我们正在开发 eUSB2、我们想知道 TUSB2E22是否支持 RAP 

顺便说一下 ,当 TI 验证“TUSB2E22EVM”时,我还能知道 eUSB 连接伙伴的中继器吗?

它们是否与此中继器连接良好?  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    您能否接受我的朋友的请求、以便我们进行非论坛讨论?

    谢谢!

    JMMN