This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DS250DF230:用户定义的图形。

Guru**** 2756805 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1004622/ds250df230-user-defined-pattern

器件型号:DS250DF230

如何设置 TX0在 CDR 锁定 RX0模式时输出用户定义的模式?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    请参阅下面的重定时器通道寄存器配置过程示例、其中重定时器通道设置为输出定义的等于时钟模式的用户模式。 请注意、重定时器 PRBS 发生器通道需要一个频率为其 CDR 的全速率倍数的输入信号才能锁定、从而能够生成 PRBS 数据。

    寄存      器值   掩码    注释

    97          AA         FF          //设置 PRBS 固定 PATGEN (高字节)

    7C         AA         FF          //设置 PRBS 固定 PATGEN (低字节)

    1E          80          E0          //为输出多路复用器选择 PRBS 发生器

    1E          10                    //打开串行器(ser_en=1)

    79          00          60          //设置 PRBS_gen_en=0

    79          20          60          //设置 PRBS_gen_en=1

    30          00          08          //设置 PRBS_en_DIG_clk=0

    30          04          04          //将 PRBS 设为固定= 1.

    09          20          20          //设置 PFD 多路复用覆盖

    谢谢、

    Rodrigo Natal

    HSSC 应用工程师