This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DS110DF410:GE 光学模块连接咨询

Guru**** 2387060 points
Other Parts Discussed in Thread: DS110DF410
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1004804/ds110df410-ge-optical-modules-connection-consult

器件型号:DS110DF410

大家好、

DS110DF410是否支持 GE 光学模块的连接?是否有任何限制? 请在这里发表评论,谢谢。

最棒的

斯坦利。   

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Stanley、

    DS110DF410确实支持 GE 光学模块的连接。  

    对于以太网应用、DS110DF410支持1.25Gbps 和10.3125Gbps 的数据速率。

    此致、

    起亚拉赫巴