This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TLIN1021-Q1:直流/直流控制 LIN 收发器

Guru**** 2763595 points

Other Parts Discussed in Thread: LM5160

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1004726/tlin1021-q1-dc-dc-control-lin-transceiver

器件型号:TLIN1021-Q1
主题中讨论的其他器件:LM5160

您好!

客户希望使用 LIN 收发器对 LM5160进行相同的控制。

请回答客户的问题。

问题1.  进入睡眠模式(A)后、当请求 LIN 唤醒时、它进入待机模式(B)。

当 EN 引脚从低电平变为高电平时、它进入正常模式(C)。

进入 A 到 B 后、等待 EN 信号变为高电平以从 B 移动到 C 是否有时间限制?

如果 EN 即使在一段时间后也不变为高电平、它是否会再次更改为睡眠模式?

问题2.  请告诉我用于唤醒测试的 LIN 唤醒的模式信息。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    只能通过 EN 引脚变为低电平从正常模式进入睡眠模式。 一旦器件处于待机模式、它将无法再进入睡眠模式。

    一旦器件完全进入待机模式、您就可以将 EN 拉至高电平、它将进入正常模式。 但是、您必须等待器件完全处于待机模式的时序特性。

    首先要记住的是、时间会根据您唤醒器件的方式而变化:

    对于 WAKE 引脚唤醒:

    器件识别唤醒请求并从睡眠模式唤醒可能需要5-50us。

    对于 LIN 总线唤醒:

    该器件可能需要25-150us 的时间才能识别 LIN 总线唤醒请求并唤醒。

    然后、要从待机模式切换到正常模式、必须包含 tMODE_CHANGE 和 t_NOMNT

    这可能会额外增加60us。

    无论您等待多长时间将 EN 拉为高电平、器件都将保持待机模式、直到您将 EN 拉为高电平。

    [引用 userid="451506" URL"~/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1004726/tlin1021-q1-dc-dc-control-lin-transceiver ]Q2。  请告诉我用于唤醒测试的 LIN 唤醒的模式信息。[/引述]

    我对你的意思有点困惑。 您是否在问如何在 LIN 总线上执行唤醒请求? 如果是这种情况、那么您只保持 LIN 总线显性状态至少150us。 这意味着您在正常模式下使用另一个 LIN 收发器、并在 TXD 上传输至少150us 的低电平。

    最棒的

    Chris