This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DS125DF111EVM:3G-SDI、甚至12G-SDI

Guru**** 2928100 points

Other Parts Discussed in Thread: DS125DF111EVM, DS125DF111

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1003780/ds125df111evm-3g-sdi-or-even-12g-sdi

器件型号:DS125DF111EVM
主题中讨论的其他器件: DS125DF111

你(们)好  

 DS125DF111EVM 能否锁定和恢复3G-SDI 信号、甚至是12G-SDI 信号、我很棒?

从数据表中可以看出 、DS125DF111的速率和子速率数据可能锁定在9.8到12.5Gbps 之间。 在这种情况下、如果组1=12Gbps 分频比=4、那么它可以锁定12/4=3Gbps SDI 数据(来自 HDMI-SDI 转换器)?

请建议如何设置 CDR。

非常感谢  

此致

Jim

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    DS125DF111 CDR 可锁定至这些 SDI 速率。 请参阅下面的数据表表。

    CDR 速率可通过通道寄存器0x60至0x64进行手动编程。 有关详细信息、请参阅数据表。

    谢谢、

    Rodrigo Natal

    HSSC 应用工程师

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Rodrigo

    非常感谢。  根据表9、我将 Group 0=9.8304G Group1=12.288 (表12)并将分频比设置为2/4。 我有无误差输入3Gbps 输入(Vpp=120mV)、仅用于测试目的。  但是、无法锁定胶盘。  

    请您告知原因是什么?

    谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尝试通过设置通道寄存器0x0C[3]=0来禁用重定时器单位转换(SBT)检查。

    谢谢、

    Rodrigo Natal

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!  

    我尝试设置 0x0C[3]=0。 但这没有什么帮助。 检测到频道信号,但 CDR 无法锁定。 输入为3Gbps 无误差眼图 Vpp=400mV。

    谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    12.288G/4 = 3.072G。 请将重定时器的输入信号设置为此精确频率。

    谢谢、

    Rodrigo Natal