This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS25750EVM:用于60W 评估的 EVM 组合

Guru**** 2930080 points

Other Parts Discussed in Thread: BQ25731, TPS25750, TPS25750EVM, USB-PD-CHG-EVM-01

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1003598/tps25750evm-evm-combo-for-60w-evaluation

器件型号:TPS25750EVM
主题中讨论的其他部件:BQ25731TPS25750USB-PD-CHG-EVM-01

大家好、

我的客户正在尝试设计一个具有60W (20V/3A)拉电流能力的 USB PD 移动电源。

您能否推荐用于评估移动电源设计的 TPS25750 + BQ25731的 TI EVM 组合?

例如 、Power DUO (灌电流)是否应该 是为 TPS25750EVM 模拟60W 灌电流的理想选择?

我是否应该准备其他任何 EVM?  

此致、

Itoh

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Itoh、

    TPS25750D EVM 和 Power DUO 拉电流/灌电流为您的客户提供了良好的基础。

    您的客户是否计划使用 Type C 端口为电池充电?  BQ25731+ TPS25750在电池充电时需要考虑一些系统级注意事项。  TPS25750不执行充电终止功能 、这必须通过外部 MCU 来完成。   

    您有合适的电路板集可供开始使用、但当您进一步进入设计过程后、请务必了解更多系统级详细信息。

    此致、

    卡盘

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Chuck-San:

    充电要求待定。  可能会使用>20000mAh 2-3芯电池、因此应使用 Type-C 端口进行充电。

    它还具有用于输出的 Type-A 端口。

    请参阅初步电气要求:

    Type-C PD 输出20V/3A (60W)15V/3A12V/3A9V/3A5V/3A
    Type-C PD 输入20V/3A (60W)15V/3A12V/3A9V/3A5V/3A
    Type-A 输入5V/3A

    【USB 端口】Type-C×1Type-A×1

    您能否为满足此要求推荐合适的 TI MCU?

    是否需要任何其他 EVM?

    此外、如果您有关于终止电流功能的详细信息、请与我们分享。

    如果您有应用手册、我们将不胜感激。

    此致、

    Itoh

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Itoh-San、

    我真的无法为 MCU 提供此类系统的建议。  我建议联系我们的 MSP430团队。  如果没有深入的系统知识、很难定义 MCU 的要求。

    在我看来、使用 USB-PD-CHG-EVM-01似乎可以为您提供最佳服务 、该器件上已经有 TPS25750和2-3芯电池充电器。   

    A 型端口不需要 PD 控制器、但需要能够为 A 型端口协商合适的电源。  您没有有关如何在 C 型端口和 A 型端口之间进行多路复用的说明。  这也可能需要 MCU 的干预。  我们没有一个同时具有我知道的 C 型和 A 型电源输入路径的设计。

    此致、

    卡盘

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好、Chuck。

    好的、我将与 MSP430团队合作。

    为什么您建议使用 USB-PD-CHG-EVM-01、即使60W 灌电流能力是强制性的?

    您说我们没有关于 C 型端口和 A 型端口之间如何进行多路复用的说明。

    您是说 TI 没有解决方案、还是希望客户自行开发软件?

    如何找到实现 移动电源的合适器件组合?

    此致、

    Itoh

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Itoh-San、

     USB-PD-CHG-EVM-01将电池充电与 TPS25750相集成、因此它是开始规划系统的良好基础。  我们没有提供电源多路复用器和相关固件的 EVM 来支持在 Type C 端口和 Type A 端口以及充电器之间进行选择。

    在将 A 型端口用作电源时、我们不提供用于控制电源开关和管理充电器的软件解决方案。

    我订购使用此解决方案构建电源模块、客户需要开发以下内容:

    1. C 型和 A 型端口之间的模拟电源多路复用器。  
      1. 可以直接从 TPS25750控制选择、在该器件中可以使用 GPIO 选择 DFP/UFP 设置
    2. 当 A 型端口用于为充电器提供电压/电流时、他们必须编写固件来管理充电器。
      1. 电池充电器团队可以帮助满足这些要求。

    此致、

    卡盘