This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TUSB320:VBUS-DET 引脚上的866K 上拉电阻器

Guru**** 2928980 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1003787/tusb320-866k-pull-up-resistor-at-vbus-det-pin

器件型号:TUSB320

您好!

    我在客户中使用 TUSB320RWBR 进行更换。 客户不想更改 BOM 、并想知道以下电阻器值是否可接受。 谢谢。  

VBUS-DET - 866K、上拉

地址909K,下拉

端口4.7K、下拉。   

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    VBUS_DET 和端口电阻器正常。 我建议在 ADDR 上使用4.7K。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢您的回复。