This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TCAN1042H:PIN5 NC 连接?

Guru**** 2933120 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1004794/tcan1042h-pin5-nc-connection

器件型号:TCAN1042H

您好!

对于 TCAN1042HDR、可以通过电阻器将引脚5连接到5V、还是必须强制将其保持断开状态?

谢谢、

Antonio

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Antonio、

    TCAN1042非"V"版本的引脚5是真正的内部无连接、这意味着该引脚的状态(在合理范围内)不会影响器件行为。 这使得设计能够与实现其它功能的封装(例如、TCAN1042驱动器不需要的分裂)兼容。 无论是否使用电阻器、连接到5V 电位都不是问题。  

    此致、
    Eric Schott