This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TCA8418:未使用的输出需要上拉?

Guru**** 2535150 points
Other Parts Discussed in Thread: TCA8418

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1004538/tca8418-unused-outputs-require-pullup

器件型号:TCA8418

如果 TCA8418配置为 I/O 扩展器-所有端口均设置为输出-未使用的输出是否仍需要外部上拉电阻器?  看起来这也可以在内部分配...

谢谢、

Dan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    只需使用上拉电阻器来防止高阻抗引脚悬空。 但输出具有低阻抗;您只需要针对输入进行上拉(外部或内部)。