This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SN65LVDS4:鉴定数据

Guru**** 2799825 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1002626/sn65lvds4-qualification-data

器件型号:SN65LVDS4

大家好、团队、

您能否为 SN65LVDS4RSET 共享以下鉴定数据

时基故障率
-使用温度
可信度
-活化能

谢谢、

日落

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Mauro、

    我将与我的团队核实并查看我们是否有此信息。

    此致、

    I.K.

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好、Maruo、

    -适配率-0.7

    -使用温度-55°C

    -可信度-60%

    激活能量-.7eV

    此致、

    I.K.

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 I.K.

    感谢您提供信息。

    我将与客户分享。

    • 您能否将信息添加到正式文件夹中、作为质量数据的一部分?

    感谢后续行动。

    日落