This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TCA9548AEVM:3D 文件

Guru**** 2923960 points

Other Parts Discussed in Thread: TCA9548AEVM, IO-EXPANDER-EVM

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1004383/tca9548aevm-3d-file

器件型号:TCA9548AEVM
Thread 中讨论的其他器件: IO-EXPANDER-EVM

您好、E2E、

你好。

 我们是否有用于 TCA9548AEVM 和  IO-EXPANDER-EVM 的3D 文件?

此致、
卡洛

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    卡洛、

    3D 文件是否意味着 Altium 等 CAD 软件的步进文件?

    此致、

    Eric Hackett  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Eric、

    可以、或者两个 EVM 的任何3D 文件格式都可以。

    此致、
    卡洛

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Carlo、

    我能够找到 TCA9548AEVM 的源文件并生成一个步骤文件: e2e.ti.com/.../HVL083A.step

    IO 扩展器 EVM、我能够在我们的 SharePoint 中找到文件的位置、但实际的 Altium 源文件不在那里、否则我无法生成步进文件。

    -Bobby