This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPD1E05U06:使用带电源轨的 ESD 二极管

Guru**** 2930080 points

Other Parts Discussed in Thread: TPD1E05U06, TVS0500

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1004202/tpd1e05u06-use-esd-diode-with-power-rails

器件型号:TPD1E05U06
主题中讨论的其他器件: TVS0500

我在数据表 中看到其他供应商的一些词语、例如 GESDPSA0402V05 (steifpower.com)、其中指出:

注意:此组件仅用于信号线路保护、不用于偏置、不适用于具有电源线路的应用。

 

因此、我想知道 TI 的 ESD 二极管是否存在相同的限制、尤其是 TPD1E05U06、"这是因为我计划将其用于电源轨 ESD 保护。

BTW,如果可以的话,请解释为什么某些供应商的产品不能与电源轨配合使用:)。

谢谢。