主题中讨论的其他器件:DS90UH940N-Q1
大家好、团队、
我的客户对940N 的 DPHY 时序参数设置指南(SNLA303)有疑问
您可以按以下方式帮助回答他们的问题吗?
1) 1) TI 建议使用 TI 经过验证的计时参数设置、而不是自动计算设置?
2) 2)在计时设置示例脚本中、表中的值看起来是十进制值。
但是、当将其作为脚本实现时、它看起来是十六进制值。
对于 Tclk_zero、其值为31。 因此、客户了解他们应该将 tclk zero 的值设置为9f (1001_1111)。 但脚本将其设置为 B1 (1011_0001)
因此、请帮助我为客户提供正确的设置指南

谢谢