This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DS90UB936-Q1:UB936可以#39;t 通过 ALP 与933通信

Guru**** 2782575 points

Other Parts Discussed in Thread: ALP, USB2ANY

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1004187/ds90ub936-q1-ub936-can-t-communicate-with-933-through-alp

器件型号:DS90UB936-Q1
主题中讨论的其他器件:ALPUSB2ANY

大家好、

我的系统连接是 PC ALP->936 -> 933 ->摄像头传感器、ALP 通过将 SDA/SCL/GND 从 USB2ANY 连接到客户电路板的飞线连接到936。 ALP 可以识别 UB936、但无法识别合作伙伴信息。 Ser 地址为0x00、所有远程寄存器都为0x00。 但是、锁定已打开、我们可以正确看到图像。  

我已经尝试配置0x4C -> 0x01和0x58->0x58、但 ALP 和远程寄存器仍然无法识别933、所有这些都显示0x00。 如果有任何意见,请提出建议

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    在屏幕右上角的远程寄存器选项卡中、您可以在"Select RX Port"字段中选择端口0吗?  这将告诉 ALP 循环浏览所有可能的地址并更新合作伙伴信息。

    此致、

    Nick