This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DP83630:绝对最大额定电压

Guru**** 2914610 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1004533/dp83630-absolute-max-voltage-rating

器件型号:DP83630

大家好、  

 以太网端口 RX/TX 功能是否存在绝对最大额定电压?

谢谢你。

-Mark

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Mark、您好!

    您是否要求获得与数据表中表4.4不同的信息? 对于10M、列出的发送最大值为2.8V。

    谢谢、

    利斯尼