This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ONET1101L:具有电流源的直流耦合至激光二极管

Guru**** 2376610 points
Other Parts Discussed in Thread: ONET1101L
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1004157/onet1101l-dc-coupling-to-laser-diode-with-current-sourcing

器件型号:ONET1101L

我想使用这个 ONET1101L 激光驱动器来驱动一个具有直流耦合到激光二极管的激光器。 从数据表中可以看出、偏置引脚可以拉电流和灌电流。 看起来 MOD+/-也可以拉电流和灌电流。 数据表表明、80mA 的最大调制电流仅在交流耦合到激光二极管时可用。 下面是一些问题。

1.当直流耦合到激光二极管时、最大调制电流是多少?

2.您能确认 MOD+/-引脚的拉电流能力吗? 我想确保 MOD+引脚能够驱动电流流经激光二极管并进入接地端。

该器件具有3.3V 电源、当器件以最大电流电平向激光二极管提供电流时、MOD+引脚上的最小电压是多少?

4.当器件从激光二极管以最大电平灌入电流时、MOD+引脚上的最大电压是多少?

5.您是否有用于驱动具有直流耦合的激光二极管的采样电路?

谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    ONET1101L 需要交流耦合、并且需要到 VCC 的电感上拉电阻。  不建议使用、也未在直流耦合模式下进行特性描述。

    此致、Nasser

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Nasser、

    在数据表中、它指出 MOD 电流可以是直流耦合。 我是否误解了它? 请参阅数据表中随附的图像。

    谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    器件的额定交流耦合电流为80mA。 直流耦合尚未表征、因此、在这种情况下、温度和电源的参数表或规格未知。 我相信我们可以进行直流耦合、但调制电流受到限制、远低于80mA。 但是、这只是基于实验室实验而不是表征。

    此致、Nasser