This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SN65HVD3088E:最低存储温度

Guru**** 2812305 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1004432/sn65hvd3088e-minimum-storage-temperature

器件型号:SN65HVD3088E

您好、E2E、

你好。

SN65HVD3088EDGK 的最高存储温度为 150°C、最低 存储温度是多少?
由于器件工作温度介于 -40至85°C 之间、 最小 存储温度是否  为-40°C?

此致、
卡洛

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    卡洛、

    通常、我们的器件的存储温度额定值为-65C。 如果您有任何其他问题、请告诉我。

    此致、

    Eric Hackett