This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DP83822I:用 DP83848M 替代 TMDSCNCD28388D

Guru**** 2874030 points

Other Parts Discussed in Thread: TMDSCNCD28388D, DP83822I, DP83848M

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1003244/dp83822i-substitute-dp83848m-for-use-in-tmdscncd28388d

器件型号:DP83822I
主题中讨论的其他器件:TMDSCNCD28388DDP83848M

您好!  

我正在利用 TMDSCNCD28388D 的设计、但注意 到 DP83822i 的交货周期非常长。 我开始将 DP83848M 视为替代器例。  如果我在中替换 DP83848M、是否可以正常工作?  由于某些"扩展"寄存器不同或中断引脚缺失(或任何其他原因)、是否需要更改任何固件才能使用这些 PHY 中的任何一个进行操作?

谢谢、  

何塞

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Jose、

    DP83848M 理论上可以用作替代器件、但需要为848而非822构建设计。 封装不同、但822I 具有32个引脚、848M 具有40个引脚。 根据您计划使用的822I 中的哪些功能、这些功能将提供必要的信息、让您知道848M 是否也支持这些功能。 是的、器件具有不同的寄存器、因此根据计划的模式、固件可能需要调整。

    谢谢、

    利斯尼

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Lysny、  

    这适用于 EtherCAT 应用、并且了解该封装会有所不同。 从与 C2000团队进行检查来看、软件堆栈似乎应该与他们的反馈无关。 对于 EtherCAT 应用、从整体功能的角度来看是否存在任何问题?

    谢谢、  

    何塞

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Jose、

    我将链接 EtherCAT 合规性选择指南。 DP83848已获得批准!  https://download.beckhoff.com/download/Document/io/ethercat-development-products/an_phy_selection_guidev2.6.pdf

    DP83848的 EtherCAT 不应出现任何问题。

    谢谢、

    利斯尼