尊敬的团队:
我使用 TLIN1027-Q1收发器来支持 K-line。
我已附上 TLIN1027-Q1的原理图快照供您参考。
测试设置:
我通过 UART 将 TLIN1027-Q1连接到主机处理器、 而 TLIN1027-Q1的第6个引脚已连接到 ECUSIM2000仿真器、支持 k 线路。
我们正在尝试从收发器安装到 K 线仿真器的器件发送数据。
根据 k 线路协议、我们需要从器件发送请求并从 ECU (在我的案例中为仿真器)获取确认以启动数据通信。
在这种情况下、我不确定器件是否提供了正确的响应。 我认为我收到的信息与我传输的信息相同。
我已经探测并连接了收发器的 UART_TX、UART_RX 和 K 线引脚的图形。
请继续、如果我遗漏了一些东西、请告知我。
此致、
Jayashree。