This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMUXHS4212:器件之间的线对间输出偏斜

Guru**** 2931100 points

Other Parts Discussed in Thread: TMUXHS4212, TMUXHS4412

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1004179/tmuxhs4212-inter-pair-output-skew-between-units

器件型号:TMUXHS4212
Thread 中讨论的其他器件: TMUXHS4412

大家好、

  我的客户希望使用 TMUXHS4212的许多器件来设计324:1多路复用器。 它们需要最小的偏斜(Tsk)。 他们希望估算单元( 来自不同单元的通道)之间的线对间输出偏斜。 我认为通道之间的最大电流为10ps。 正确吗?  

  数据速率仅为50Mbps、但 TMUXHS4212是我们发现的最低 TSk (max)、因此他们将选择此器件型号。

谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    是的、它是通道间的偏斜。

    TMUXHS4412仅具有4PS 偏斜