This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS65988:移动电源应用的 IBIS 仿真

Guru**** 2595770 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS65988, TPS25750, BQ25731, BQ4050

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/998153/tps65988-ibis-simulation-for-power-bank-application

器件型号:TPS65988
主题中讨论的其他器件: TPS25750BQ25731BQ4050

您好!

我们已经了解了 TPS25750、但强烈建议使用具有 DRP、PD、2个 USB C 端口功能的 TPS65988构建移动电源应用。

在我们的设计中、我们使用了其他集成芯片:BQ4050和 BQ25731、它们没有任何仿真模型。

我更愿意在  PCB 中实施电路之前对其进行仿真。 但是、TPS65988只有 IBIS 模型可用。

  1.   使用此 IBIS 模型可以模拟的与移动电源应用相关的所有行为是什么?
  2. 与  移动电源应用相关的、无法使用此 IBIS 模型进行仿真的所有必要行为是什么?

 

谢谢你

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    仿真充电器或开关转换器的挑战在于 IBIS 模型不是非常精确、因此许多客户不会使用它们。  

    我同意 TPS65988是具有您描述的功能的移动电源的理想选择。

    使用 IBIS 模型进行仿真的最佳选择将是系统的功率损耗。  您将面临的问题是、这是一个非常动态的系统、在这个系统中、芯片间的信令不会被仿真覆盖。

    这将是一个非常难进行仿真的系统。  我的最佳建议是仔细查看原理图。  我可以通过私人邮件为您提供原理图审阅、以便您的信息不会在公共论坛上共享。   

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、先生、

    在这里、我附加了移动电源原理图以供回顾。  

     e2e.ti.com/.../PowerBank_5F00_sch.pdf

    谢谢你

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Prabhu、

    这些元件将使您能够实现移动电源并控制 BQ25731。  TPS65988可配置为适当配置 BQ25731。

    PQ4050必须管理充电终止。

    接下来的步骤是通读 TPS65988的应用手册、以查看如何配置和控制 BQ25731。

    此致、

    卡盘