This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TUSB8042A:要求 TUSB8042设计审查

Guru**** 2927270 points

Other Parts Discussed in Thread: TUSB8042

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1003255/tusb8042a-asking-for-tusb8042-design-review

主题中讨论的其他器件:TUSB8042

您好、先生、

我的客户希望设计 TUSB8042。 请参阅此处的设计材料。  

密码:"TI"
https://txn.box.com/s/9e2p95jcjbkrb43ffy578h01lorsjdqn

当前的 PCB 已返回。 但是、在 Windows 上无法识别 TUSB8042。

如果有任何问题、您会查看原理图并告知我们吗?

USB_VBUS 是集线器的输入、只有在连接了有源集线器时才应为高电平。 引脚48电压是多少?
   >0.5V
2.您是否将 EERPOM 放置在电路板上? 如果是、请移除 EEPROM。
   电路板上无 EEPROM
3. TUSB8042上游连接到哪里? PCIe? 您如何知道这是集线器故障?
   >>连接至 Nvidia Jetson Xavier NX USB 接口,需要确认集线器连接和设置是否正确。
在 PWRCTL 线路上添加一个上拉电阻器可在该端口上实现电池充电。 引脚35和引脚36的电压是多少?
   >3.3V
5.如果加电斜升时间较慢,GRSTz 上的电容器可能需要增加到2uF。 什么是 GRST 引脚50电压?
   >3.195V

电源和 GRST 引脚波形

这里的设置是正确的吗?


BR、
SHH

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 SHH、

    看起来集线器启用了 SMBus 模式。  请移除 R248。  如果集线器处于 SMBus 模式、它将在 SMBus 主机进行配置之前不会连接。  如果未使用 EEPROM 或 SMBus、SMBUSz 应为高电平或保持悬空(内部上拉)。

    此致、

    JMMN

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    JMMN、您好!

    删除 R248、可以在 Windows 中识别集线器。

    客户遇到另一个有关 PWRON_BATEN12 (引脚35/36)的问题。

    客户想知道需要对这两个引脚进行修改的任何内容。

    PWRON_BATEN12 (引脚35/36)始终保持低电平。

    请告诉我您的意见。

    BR、

    SHH

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 SHH、

    客户能否确认:PWRON_BATEN12上有一个上拉电阻器、可实现电池充电、PWRCTL_POL 被上拉(电源控制为高电平有效)并且 OVERCURR12引脚为高电平(无过流事件)?  如果电池充电被启用、当 USB-VBUS 为低电平时、PWRON_BATEN12线路应该为高电平、然后在主机被连接时切换为低电平、然后在主机启用下行端口电源时再次变为高电平。

    此致、

    JMMN