This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] AM26C31:需要对驱动器输出电压和驱动器输出电流之间的关系进行一些澄清。

Guru**** 2535450 points
Other Parts Discussed in Thread: AM26C31, AM26C32, AM26LV32

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1002954/am26c31-need-some-clarification-to-the-relation-of-driver-output-voltage-and-driver-output-current

器件型号:AM26C31
主题中讨论的其他器件: AM26C32AM26LV32

您好!

最近、我的客户计划使用一个编码器(RLS RMB20IC12BC10)、该编码器集成了 AM26C31Q (汽车级)作为差分编码器信号输出、用于电机旋转精确定位。

为了接收编码器阶跃并对其进行计数、我还设计了另一个具有 MCU 的 PCB 来读取 AM26C31Q 的编码器输出。

我想向您询问一些有关 AM26C31Q 输出引脚的问题。 我提出这些问题的原因是 PCB 已经制造、所以我想再次检查现有设计是否仍然足够坚固、能够正确读取电压。 这实际上取决于 AM26C31此时的输出电压电平-

1.我了解引脚输出电压会随信号线路上电路消耗的电流而变化。 但是、AM26C31Q 引脚上的电压输出是否也会因环境温度等其他因素而变化?  


有关 AM26C31设计的更多详细信息-

在编码器设计中、AM26C31Q 输出引脚为4Y、4Z、3Y、3Z、2Y、 2Z 直接连接到焊盘和连接器、无需任何其他外部组件。 对于 AM26C31输入引脚4A、3A、2A、它们将5V 信号连接到这些引脚。 电源也是5V。

将此编码器连接到 MCU PCB 时、我们仅使用4Y、3Y、2Y 输出作为编码器 A/B/Z 信号、不使用反相信号引脚。

目前、MCU PCB 板已设计为采用分压器电路1.69k 串联电阻器+ 3.3k 下拉电阻器、因为最初我设计用于接收常用的5V 编码器 A/B/Z 信号。

连接编码器以测量编码器上的 AM26C31输出后、我发现、对于现有的 MCU PCB 设计、其中任一 Y 引脚上的电流消耗为~761uA、主要由分压器1.69k+3.3k 消耗 (请参阅第2页上随附的幻灯片。) 在1.69k 串联电阻之前、AM26C31输出将降至3.74V。  因此、分压器电路的中间部分(连接到 MCU GPIO 引脚)的输出信号将降低到2.47V。  我们使用的 MCU GPIO 引脚在捕获模式下被编程为 PWM 输入、并且没有启用内部上拉电阻。 由于 MCU 使用 TTL 施密特触发器进行输入触发、因此 VIH = 2V

在 E2E 论坛中对此进行研究时、我还在其他帖子中找到了一个图表、其中显示当驱动器电流输出约为1mA 时、AM26C31的输出电压将大约下降至3.75V、因此通过查看该图表(幻灯片第4页)、 该值似乎与电压测量值一致(幻灯片4)。 这种理解是否与 AM26C31 IC 设计一致?  


虽然 我可以像幻灯片3中那样添加外部10k 拉电阻、但在这种情况 下、我不需要太担心 VIH。 但对于 MCU、这些信号保持在3.6V 左右、但首先我不确定是否有适合 AM26C31芯片的上拉电阻、因为我还将使用相同的 MCU PCB 来驱动有刷直流电机、而不使用下拉电阻器、 编码器信号保持在3.6V、由反激式二极管钳位、这使得它有点冒险、并且非常接近 GPIO 绝对最大额定电压= 4.0V、因为有刷直流电机噪声仅有0.4V 的裕度、 我已经使用有刷直流电机进行了测试、接地环路噪声可能已经超过4.0V。 因此、说实话、添加上拉电阻器并不是一个真正可取的选择。

在我发送的幻灯片中、对于第2页和第3页是这些分区引脚连接的图示电路和图、我想问上拉电阻器(第3页幻灯片)上的分压器(第2页)是否是 AM26C31可接受的设计、 还是从芯片设计人员的角度来看有任何问题?

e2e.ti.com/.../AM26C31Q-connection-to-MCU-diagram.pptx

  • フレーズブックに追加 μ A
    • 該当するワードリストがありません英語→中国語(繁体)……
    • 新しい単語リストを作成する……
  • コピー μ A
  • フレーズブックに追加 μ A
    • 該当するワードリストがありません英語→中国語(繁体)……
    • 新しい単語リストを作成する……
  • コピー μ A
  • フレーズブックに追加 μ A
    • 該当するワードリストがありません英語→中国語(繁体)……
    • 新しい単語リストを作成する……
  • コピー μ A
  • フレーズブックに追加 μ A
    • 該当するワードリストがありません英語→中国語(繁体)……
    • 新しい単語リストを作成する……
  • コピー μ A
  • フレーズブックに追加 μ A
    • 該当するワードリストがありません英語→中国語(繁体)……
    • 新しい単語リストを作成する……
  • コピー μ A
  • フレーズブックに追加 μ A
    • 該当するワードリストがありません英語→中国語(繁体)……
    • 新しい単語リストを作成する……
  • コピー μ A
  • フレーズブックに追加 μ A
    • 該当するワードリストがありません英語→中国語(繁体)……
    • 新しい単語リストを作成する……
  • コピー μ A
  • フレーズブックに追加 μ A
    • 該当するワードリストがありません英語→中国語(繁体)……
    • 新しい単語リストを作成する……
  • コピー μ A
  • フレーズブックに追加 μ A
    • 該当するワードリストがありません英語→中国語(繁体)……
    • 新しい単語リストを作成する……
  • コピー μ A
  • フレーズブックに追加 μ A
    • 該当するワードリストがありません英語→中国語(繁体)……
    • 新しい単語リストを作成する……
  • コピー μ A
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Chieh Wei Huang、

    这似乎是该器件相当典型的用例。 差分线路驱动器旨在通过双绞线电缆使用差分输出将信号传输到 AM26C32等差分线路接收器。 该驱动器将 TTL 电平信号转换为更强大且抗噪的差分信号、以便通过电缆进行传输。 独立电路板上的差分线路接收器可以接收差分信号并将其转换回 TTL 电平、从而与 MCU 等本地电路板组件连接。 这种数据传输方法通过以差分对的形式传输信号、为信号提供了显著的抗噪性能、从而可轻松过滤来自外部源(如电机开关)的共模噪声。 该方法还允许更强大的收发器器件直接连接到电路板连接器、从而保护更敏感的电子器件免受来自外部源的噪声或瞬变的影响。 然后、连接到本地电路板上的收发器的器件可以通过受控得多的 TTL 电平电压进行连接、而对噪声、ESD 或浪涌事件等环境能量的暴露更少。  

    听起来包括 AM26C31在内的电路板已经完成、无法修改、这里的问题涉及如何正确接收来自该器件的信号。 我建议在该 MCU PCB 上包含一个差分线路接收器、该接收器可连接到 AM26C31板的差分输出。 这样一个接收器将能够滤除来自环境的共模噪声、并可靠地将来自电缆的信号转换为可被中继到 MCU 的 TTL 逻辑。  来自 AM26C32等5V 差分线路接收器的 TTL 输出可通过分压器网络传递、以连接3.3V MCU、或者可使用提供3.3V 电压的接收器(如 AM26LV32)从内部输出这些逻辑电平。 我建议查看 AM26LV32 数据表图14-19、了解如何进行这些连接。  

    [引用 userid="384407" URL"~/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1002954/am26c31-need-some-clarification-to-the-relation-of-driver-output-voltage-and-driver-output-current ]1. 我了解引脚输出电压会随信号线路上电路消耗的电流而变化。 但是、AM26C31Q 引脚上的电压输出是否也会因环境温度等其他因素而变化?[/quot]

    虽然其他因素确实会影响输出信号的属性、但流经驱动器的电流将是最大的因素。 这些外部因素中的许多、例如高热量、也会影响流经驱动器的电流、从而影响输出电压。  

    [引用 userid="384407" URL"~/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1002954/am26c31-need-some-clarification-to-the-relation-of-driver-output-voltage-and-driver-output-current 中的其他文章显示、当驱动器电流输出约为1mA 时、AM26C31的输出电压将大致下降至3.75V、

    这对我来说似乎是正确的。 随着输出的电流消耗增加、它将无法保持如此高的输出电压。 对于较新的器件、通常根据差分特性(差分输出电压与差分输出电流)而不是单端特性来记录这一点。  

    [引用 userid="384407" URL"~/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1002954/am26c31-need-some-clarification-to-the-relation-of-driver-output-voltage-and-driver-output-current ]3. 在我发送的幻灯片中、对于第2页和第3页是这些分区引脚连接的图示电路和图、我想问上拉电阻器(第3页幻灯片)上的分压器(第2页)是否是 AM26C31可接受的设计、 或者从芯片设计人员的角度来看是否有任何问题?

    我不建议使用这两种配置中的任何一种、因为这两种配置似乎都使 MCU 面临风险、因为它们会暴露在电缆的条件和噪声中。 AM26C31输出的这种配置不能充分利用驱动器的优势、因为它被简单地视为将直接连接(之间没有接收器 IC)到 MCU 的单端高电流驱动器。 请查看我关于使用差分线路接收器作为我主要推荐实施方案的建议。  

    请告诉我、我是否可以澄清这些评论的任何内容、或者您对此处或我们网站上列出的任何 RS422器件有任何疑问。  

    此致、
    Eric Schott

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    AM26C31等差分驱动器旨在通过驱动20mA 电流在100 Ω 电阻器上产生2V 的压降。 因此、不需要轨到轨输出甚至是精确的共模电压、因此无法保证。

    如果您希望单独从 Y 输出获得可预测的电压、则必须测量所需负载下的实际电压、并相应地调整电阻器。 (您还必须确保有足够的裕度来应对温度变化。 TI 不保证这一点。)

    AM26C31可耐受总线上相当大的电压、因此它不关心您的电阻器;在接收器使用任何对您来说最简单和最可靠的电路。 正如 Eric 所说、您现有的 PCB 在任何配置中都可能不安全(如果存在外部噪声)、如果您要创建新的 PCB、只需添加适当的差分接收器即可。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Eric 和 Clemens、感谢您的评论。 这总结并解决了我的问题。 我将介绍差分接收器选项。

    • 添加到 Phrasebook
      • 没有英文→繁体中文的单词列表...
      • 创建新的单词表...
    • 复制