This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SN65C23243:输入电压高达30V、TI 是否有任何其他与 SN65C23243结构相似的解决方案?

Guru**** 2872500 points

Other Parts Discussed in Thread: SN65C23243, TRS232E

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1002783/sn65c23243-input-voltage-is-up-to-30v-is-there-any-other-solution-from-ti-that-similar-structure-with-sn65c23243

器件型号:SN65C23243
主题中讨论的其他器件: TRS232E

您好!

目前、我的客户正在使用 SN65C23243。

但是、现在需要高达30V 的输入电压、是否有其他 TI 推荐的解决方案?

目前、我们发现 TRS232E 可能具有绝对30V 输入电压、但它只有1个 RS232端口。

谢谢、此致、

老虎

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Tiger、

    您是否需要相同数量的驱动器和接收器? 如果是、我们没有额定电压为30V 的器件和多个通道。

    此致、

    Eric Hackett  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Eric:

    至少2TX 和2RX。

    谢谢、此致、

    老虎

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    波特率要求大于300Kbps。

    封装尺寸越小越好。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Tiger、

    通过查看我们的产品系列、我只能找到额定电压为+/- 25V 的器件。 它是否绝对必须承受30V 电压、或者25V 额定电压是否起作用?

    此致、

    Eric Hackett  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢您的回复、Eric。

    客户希望能够承受30V 电压。

    您是否认为添加串行电阻器是可行的、可降低收发器侧的电压电平以满足 ABS 要求。 低于+/-25V?

    此致、

    老虎

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Tiger、

    串行电阻器还会限制电流、从而限制向该引脚提供的总功率。 它可能会起作用、但不会完全可靠。 我建议客户在决定是否可以正常工作之前、先对其设置进行全面测试。

    此致、

    Eric Hackett

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    非常感谢、Eric。

    祝你度过美好的一天!