This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TCA9539:上电前 GPIO 的状态

Guru**** 2535750 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1001643/tca9539-the-status-of-gpio-before-power-on

器件型号:TCA9539

大家好、

根据 DS、上电时的 GPIO 配置为 CONFIG 作为输入。 客户希望在上电之前了解配置。 我想它应该是 Hi-z 模式、请帮助您进行双次确认。

客户提出要求的原因是他们使用这些 GPIO 端口进行输出。
如果 在配置之前要输出端口设置,则它们会害怕浮动并影响设计功能。

但是、如果在上电之前输入了端口配置、则应该可以。 谢谢你。

此致、

Mike

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    如绝对最大额定值中所示、I/O 引脚被钳位至 VCC。 因此、当 VCC = GND 时、它们不是 Hi-Z

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Ladisch、

    因为、当 Vcc=GND 时、GPIO 不是高阻态。 它们是浮动的吗? 或者是否有任何其他状态? 谢谢你。

    此致、

    Mike

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    引脚和 VCC 之间有一个二极管。 这可防止输出高于 VCC + 0.6V。(如果 VCC 悬空、引脚上的高电压将使电流流入 VCC。)

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Mike:

    当 Vcc 为 GND 时、GPIO 为高阻态。

    GPIO 上的保护二极管实际上是2个彼此相对的二极管(从引脚到 Vcc)、因此为了对二者进行偏置、您需要施加足够的电压来反向偏置一个电压、正向偏置另一个电压。 我认为这种情况发生在我们所规定的绝对最大额定值之外。

    -Bobby

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Ladisch 和 Bobby、

    感谢您提供的信息、我很清楚。

    此致、

    Mike