This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS65987D:防止上电时出现灌电流

Guru**** 2684855 points

Other Parts Discussed in Thread: TPS62742, TPD6S300, TPS65987D

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/998825/tps65987d-prevent-sink-on-power-up

器件型号:TPS65987D
主题中讨论的其他器件:TPS65987TPS62742TPD6S300

我们有一个 TPS65987可正常用作 USB C 电源 UFP。  但是、在关闭电路板电源后、连接的平板电脑会将 TPS65987重新供电作为电源接收器。

除了在 VBUS 中添加二极管外、我们如何防止这种情况并保持断电?

 

启动模式无限等待和配置1的搭接没有帮助。

谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Sam:

    什么是 ADCIN1/2引脚配置? 它可能是在断电后进入的默认配置。

    谢谢、

    哈里

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Hari、

    引导模式=无限等待

    ADCIN1 = 1.095V DIV =.33、SPI_MISO = 1

    我们的平板电脑正在为电路板供电。  您会认为它不会接受功率。  是否有任何关于如何将其关闭的想法?

    谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Sam:

    请参阅数据表的表6以查看电池电量耗尽模式的其他选项。 在当前配置中、电源路径似乎已启用灌电流。 您可能需要将设置切换为 BP_NoResponse 或 BP_NoWait 以禁用电源路径。

    谢谢、

    哈里

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Hari、
    我最初尝试过 ADCIN1 = GND、MISO = 1。 表5显示了 BP_NoResponse 和安全配置。 但是、该板仍由平板电脑供电。
    还有其他想法吗?
    谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Sam:

    我可能需要查看您的电路板原理图、以查看是否有其他原因导致这种情况。 可以在此处上传吗?

    谢谢、

    哈里

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Hari、

     

    它似乎识别没有电路板电源、并且正在设置"电池电量耗尽"标志。

     

    根据 ADCIN1 = 0V 和 MISO = 1、应为 BP_NoResponse。  V3P3源自 V5P0。

     

    但是、PP1开关已启用、显然不应启用。

     

    下面是硬件的工作方式:

    CH1黄色= 5V

    CH2青色= 3.3V

    CH3紫色= CC2

    Ch4绿色= Vbus

     

    为什么 PP1可以被启用(并且电路板被加电)、当它的配置显示为已禁用?

     

    谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Sam:

    我想、由于此设置也对应于安全默认配置、该配置显示器件将作为传统灌电流运行、这就是开启电源路径的原因。 是否可以通过更改 MISO = 0尝试将其更改为使用其他默认配置之一?

    谢谢、

    哈里

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Hari、

    在电池电量耗尽模式下、似乎需要 BP_NoResponse 执行任何操作。  并且、在正常供电时、需要无限等待才能不执行任何操作。  似乎没有同时执行这两者的配置。  因此,我不确定如何实施您的建议。

    BP_NoResponse 和 Reserved 配置应该怎么做?

    BP_NoResponse 为什么会启用电源开关、当时它说不会启用电源开关?

    此外、我将 PP 电缆悬空、无需任何帮助。

    谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Sam:

    我提到的配置1只会广播拉电流能力、因此您只需为 SPI MISO 引脚接地、而不是像现在那样将其绑定到 V3P3。 BP_NoResponse 仅在 VIN_3V3导通之前才会启用电源路径、而从您的示波器捕获中可以看到 VIN_3V3导通。 看起来它最初会达到大约500mV、我不确定原因。 您能告诉我它连接到了什么?  

    可能还有其他电路也会干扰电源信号、从而导致问题。 我需要与我的团队进行讨论、看看是否有任何缺失。 您是否尝试过 EVM 测试? 同时、我还建议参考"电池电量耗尽模式"应用手册。

    谢谢、

    哈里

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Hari、

     

    配置: MISO = 0、ADCIN1 = 0 未定义状态

    靠近 BP_NoResponse、配置1、它从 ADCIN1 = 0.1开始

    没有尝试过。

     

    配置: MISO = 0、ADCIN1 = 0.1 BP_NoResponse、配置1

    不‘d“电池电量”电源设备。  平板电脑表示正在为设备充电。

    也无法正常通电。  应用程序自定义工具可识别设备、但不能更改任何内容。

     

    配置: MISO = 1、ADCIN1 =.5 BP_ECWait_External、无限等待

    不‘d“电池电量”电源设备。  平板电脑表示正在为设备充电。

    也无法正常通电。  应用程序自定义工具可识别设备、但不能更改任何内容。

     

    不、我们没有 EVM。  这似乎是一个简单的应用…  我们将使用 Aardvark I2C 接口运行您的应用程序自定义工具。

     

    TPS62742DSSR 从5V 生成3.3V 电压。  

     

    谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Sam:

    我将与我的团队讨论、看看是否还有其他缺失。 您是否碰巧在使用 VBUS 为为向 PD 控制器提供 VIN3.3的 TPS62742供电?

    谢谢、

    哈里

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Hari、

    V3P3降压转换器由 V5P0 (也是 PP_HV1、PP_HV2和 PP_CABLE)供电、而不是由 VBUS 供电。

    谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Hari、

    我购买了一个 EVM。  系统电源、UB 总线和 var DCDC LED 亮起。  它似乎能够灌入。  我已将 GUI 重新安装到6.1.2版。  它似乎看到了 FTDI。  但是、它看不到器件。  执行扫描地址范围时,它不会找到任何内容,“I2C Address Sweep failed read for all addresses in range 0x0...0x7F”(对范围0x0...0x7F 中的所有地址执行 I2C 地址扫描失败)。  

    SPI_CLK 处于活动状态、I2C_SCL 处于静音状态(SCL 和 SDA 均变为低电平、但无活动)。  S1、1-6全部打开。  仅 S1 5-6导通时也是如此。

    是否知道 I2C 为什么保持沉默?

    谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Sam:  

    我与我的团队进行了验证、似乎这是目前的预期行为。 由于该器件进入电池电量耗尽模式、因此它将始终显示 Rd、并且将启用电源路径。 但是、如果您使用 TPD6S300等器件、则可以选择不在该器件的设计中包含下拉电阻器、这样它基本上会隐藏 TPS65987D 中的 Rd、而这正是您要执行的操作。

    对于 I2C 问题、 当您安装 GUI 版本6.1.2时、您是否 还安装了所有最新的驱动程序、包括 FTDI 的驱动程序? 您还可以尝试使用其他 USB 端口来查看它是否可以连接到其他端口。

    谢谢、

    哈里

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Hari、

    感谢您确认所发生的情况。  

    我们是否知道在电池电量耗尽模式下将启用哪个电源路径?  如果是这样、我们也许可以将该路径悬空。  否则、TPD6S300似乎是最后的选择。

    另一个端口解决了 FTDI 驱动程序问题。

    谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Sam:

    我认为 PPHV1默认应启用为灌电流路径、但我不确定您是否可以在不使用时将其悬空。 我也建议查看 USB PD 规范文档。  

    谢谢、

    哈里