This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DS280DF810EVM:低眼图振幅问题

Guru**** 2927270 points

Other Parts Discussed in Thread: DS280DF810EVM

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1002885/ds280df810evm-low-eye-amplitude-problem

器件型号:DS280DF810EVM

我有 DS280DF810EVM。 当我使用它来生成 PRBS 并检查 DCA 上的眼图时、我只有395mV 的振幅。 这真的很低。 我使用的是 Sigcon。 我已经尝试了"发送器 FIR / VOD 设置"的不同设置、我可以降低信号、但在25Gbps 时不能超过395mV。 如果我降低数据速率、我的振幅会稍微高一点、但仍然很低。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    我认为、DCA 通道2的这个绿色信号是信号端信号。 查看您的图片、该信号的振幅 p-p 约为500mV。 因此、差分振幅将约为1Vpp。 这一点不小。

    此致、

    Rodrigo Natal

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    罗德里戈、您好!

    我只有375mV、正如我之前所说的、而不是500mV。 如何获得500mV?

    谢谢  

    Xavier  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Xavier 不正确。 您有500mVpp。 您选择的 DCA 示波器测量类型不是峰峰值幅度测量。 当示波器通过眼图模板模式测量此"振幅"参数时、它将对1和0电平应用直方图。 因此、产生的振幅将更接近内眼高度的平均值和外振幅的峰间值。 当传输25G 数据时、较高频率分量的衰减程度将比低频分量的衰减程度更高。 这就是内眼高小于外振幅峰间值的原因。

    要观察真实的电压输出、您应该使用8T 等较低频率模式(即8 1和8 0)。 。

    您观察到的振幅值应足以符合行业标准规范。

    谢谢、

    罗德里戈